This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62162:TPS62162DSGR Ta 信息检查

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908109/tps62162-tps62162dsgr-ta-information-check

器件型号:TPS62162

您好、专家、

请帮助检查 TPS62162DSGR 的 Ta 信息。

我无法从数据表中找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    未明确提及环境温度限值。 然而、器件结温 TJ 需要处于-40°C 至125°C 的建议运行条件内。 绝对最大额定值为-40C 至150C。

    此致、

    模块