电池 配置。
1) 包装 : 2S-1P
2) F/G : BQ28Z610-R1
2.电池规格:INR21700-50E
1) 标准放电容量:4900mAh
2) 充电电压:4.2V
3) 额定电压:3.63V
4) 化学 ID:2591
电池 CEL 保护
1) OCD : 5.1A (恢复电流0mA)
2) OCC : 4.0A (恢复电流100mA)
3) COV : 4.2V (恢复电压4.05V)
4) CUV : 3.0V (恢复3.15V)
电池组电压范围
1) 最大充电电压:8320mV (每节电池4.16V)
2) 最大放电电压:6600mV (每节电池3300mV)
五.质询 (有关电池学习的查询)
(1) 我是否只需要学习 BAT 一次? 或者、我必须多次执行它吗?
ㅡ 我对 BAT 的了解越多、它就越复杂?
(2) 在寒冷条件下、我是否必须学习 BAT?
(3) 在创建黄金映像之前、必须更改哪些参数?
ㅡ 我想更改保护/寿命/充电电压/放电电压。
ㅡ 我知道"我需要将更新状态更改为02"。 对吧?
(4) 创建黄金映像后、我可以更改多个参数吗? (完全充电/放电电压/保护值等)
ㅡ 如果我更改保护/电量监测设置、是否需要从头重复"电池学习"?
ㅡ 或者、我可以修改黄金映像中的寄存器吗?
(学习/保护:3V-4.2V // 实际使用:3.3V-4.16V) (每节电池)
(5) 如果我创建黄金映像、之后是否无需在大规模生产中输入"化学 ID "?
(6) 我是否必须在 TI 网站上上传"黄金映像"文件?
或者、我可以立即使用"黄金映像"吗?
当我收到 TI 的回复时、我可以覆盖该文件并使用它吗?
(7) 如果在[Update-State]为2节电池时未在"0x06"执行电池平衡、
我们是否应该学习额外的充电/放电周期以移动到'0x0E'?
ㅡ 这是绝对必要的吗?
(8) 我放置电池的化学 ID 并开始循环。 我应该使用"电量监测参数计算器"吗?
ㅡ 我应该使用 BQ Studio 的 GPC Packer 吗?
(9) 上传我们的"黄金映像"。 请检查。