This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:反馈电阻器、峰值电流和 RMS 电流

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908110/tps562201-feedback-resistor-peak-current-and-rms-current

器件型号:TPS562201

大家好、团队、

反馈电阻器。

在数据表中、Vout 由0.768*(1+R1/R2)决定。

尽管客户在 R2 = 10kohm 的情况下计算 R1、但他们发现32.97k Ω 的计算值与33.2k Ω 的建议值之间存在差距。

 

客户应遵循哪一项?

 

峰值电流和 RMS 电流

客户使用公式4、5、6和表1计算了峰值电流和 RMS 电流值。 设计参数、但它们发现计算结果与数据表中的描述不匹配。

 

是否为拼写错误?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    1.使用更接近计算值的电阻器值,不会产生很大影响。

    TPS562201是一款2A 器件、可支持2A 平均电流输出并留有一定裕度、这意味着该器件可支持比2A 更高的输出电流 该器件使用谷值电感器电流控制输出电流、峰值电流由器件未控制的纹波电流电平决定。