This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9240:UCD9240

Guru**** 2534240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906195/ucd9240-ucd9240

器件型号:UCD9240

HII  

1.如果首次使用此器件的人员(计划在 FPGA 电源中使用)比编写固件需要额外的工作量、或者是否能够直接通过 GUI 进行编程

2.还有,我不是计算机科学的学生,但我知道一些编程的东西,所以大家可以建议如何进一步了解固件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、  

    您可以使用 TI Fusion GUI 轻松对器件进行编程、但仍需要参阅数据表并了解如何配置电源轨、设置输出电压、补偿等  

    2.我建议仔细查看数据表并了解该部件的基本信息。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohk Thanx