This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908535/tps61022-tps61022

器件型号:TPS61022

您好!

我叫 Anurag、是第六届能源技术领域的设计工程师。 我开始为我的应用使用 TPS61022 IC。 我提供的输入电压为3.8V、反馈电阻器为 R1 =100K 和 R2 =680K、我希望输出电压大约为4.6V。 我在电路中使用的电感器是1uH、9A。 所有其他无源器件均根据数据表进行连接。

加电后、它开始在负载耗尽时正常工作、但在连接大约3A 的负载后、它开始像缓冲器一样工作。 那么、您能不能帮助我解决这个问题。

谢谢、此致、

Anurag P

9008684764

电子邮件:pullabhotla_anuraag@yahoo.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    根据您的描述、所选组件看起来不错。 只需确保一切正常、请分享原理图和布局。 大多数故障与布局有关。 谢谢。