This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:近端的最小 VO 电容

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957465/tps51200-min-vo-cap-on-near-end

器件型号:TPS51200

大家好、

只需检查引脚附近是否有最小 VO 电容。  

由于尺寸限制、客户计划移除引脚附近的电容器、只需将电容器放在远程侧即可。   

此外、最小总 VO 电容为30 μ F、对吧?  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以建议客户在引脚附近放置一个小电容器、并将输出电容器的其余部分放置在负载侧。 最小总 Cout 为30uF。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Weidong,

    感谢您的回复。

    30uf 是有效电容还是标称值?

    ,近侧电容的最小建议是什么?

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    30uF 是标称值。 您可以将1uF 放置在附近。

    此致、

    Weidong