This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流转换器、支持即时电流

Guru**** 2779265 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905724/dcdc-which-is-support-instant-current

主题中讨论的其他器件:TLV62569

大家好、

客户的特殊情况如下所示。

输入= 5V

输出= 3.3V/60mA (长时间)

但是、系统有时会在一段时间(10ms)内具有2A 电流、但由于成本原因、客户不想选择2A 解决方案。

我们是否有针对这种情况的相应解决方案?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您的联系。 我们是否有关于目标效率、输出纹波要求的更多信息?

    您能否分享客户的目标价格? 请查看 我们的成本优化型2A 降压转换器 TLV62569。  

    期待您的回复。

    谢谢、此致、
    Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    我们没有收到您的回复。 您在这里还有其他问题吗?

    此外、就工作可靠性而言  、即使发生小于10ms 的2A 电流脉冲也是如此。 器件需要能够在不触发过流限制的情况下处理此问题。

    正如 Zain 所述、TLV62569是我们推荐用于 TI 应用的部件。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian