This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:当 DIM 占空比从20%快速上升到99.8%时、LED 灯熄灭

Guru**** 2767565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908368/tps61196-led-light-off-when-the-dim-duty-rise-quickly-up-to-99-8-from-20

器件型号:TPS61196

大家好、

我们收到了客户关于异常现象的问题。

这种现象是、当调光占空比快速从20%更改为99.8%时、阳极电压上升到 OVP 点。 (由于 OVP = 58.3V、LED 亮起。)

条件是:

VIN=12V、4个 LED 灯串(未使用的2个灯串接地。)



这种现象出现了;

1) 调光占空比从20%快速更改为99.8%时。


这种现象没有出现;

1) 调光占空比缓慢变化时。(20%至99.8%)

2) 当 LED 灯串减少至3时。 (4个字符串至3个字符串)

3) 输入电压超过12.5V 时。

4) 当调光占空比固定为99.8%时。

在问题开始时、我们怀疑负载瞬态的性能不够。 因此、我们要求他们更改 COMP 引脚处的补偿电路或添加 CFF。

然而,这些都没有受到影响。

我在这个问题上处于停滞状态。 我还应该检查其他什么?

(您是否介意查看私人消息的原理图? 其电路板的原理图为机密信息。)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

       可以、您可以通过电子邮件向我发送原理图。 我要检查以下几点:

    1、整个电流范围的 LED 正向电压范围是多少?

    2.当您将占空比从20%快速更改为99.8%时、您是否观察到 Vin 波形、它可能会触发 UVLO?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您一如既往的支持。

    我们之前也曾就 TPS61196进行过相互联系。 因此、我将通过电子邮件发送一些信息

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

       当然、让我们来讨论一下这种离线。

    BR

    肖恩