This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ501210:建议使用12V、1.5A 输出无线充电器

Guru**** 2581005 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ501210, BQ500215, BQ51025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908010/bq501210-12v-1-5a-output-wireless-charger-recommendation

器件型号:BQ501210
主题中讨论的其他器件: BQ500215BQ51025

大家好、

我的客户想要12V、1.5A 无线充电器解决方案。 无线充电器距离为0.5cm。

我发现 BQ51025适用于 BQ500215或 BQ501210。 但现在不建议全部使用这三种方法。 那么、我们还有其他适合该应用的解决方案吗?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    抱歉、我们没有针对此应用的解决方案。  

    我们只有5W RX、上述情况需要15W TX 和 RX、而我们没有这种 RX。