This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25640EVM-020:过载保护

Guru**** 2317810 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25640EVM-020, UCC25600EVM, UCC25600, UCC256402
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952923/ucc25640evm-020-over-load-protection

器件型号:UCC25640EVM-020
主题中讨论的其他器件: UCC25600EVMUCC25600UCC256402

尊敬的先生:  

我在 UCC25640EVM-020和 UCC25600EVM 评估板上工作、旨在使用 LLC 拓扑设计宽输入范围的直流到直流转换器。 输入电压(70V 至140V):24V 输出电压   

在标称输入电压(120V)下、我成功实现了大约~ 96%的效率系统。

但是、我遇到了一个问题、过载保护和短路保护... 由于输入范围较宽、在低输入线路上、过载 保护 已进行良好编程、但在高输入线路上、由于采用了感应方法、UCC25600和 UCC25402两个 IC 中的电流限制会变为高电平。

您能帮我找到解决此问题的方法吗?  在整个输入范围内控制输出电流的方法?   

非常感谢  

期待收到您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ala、

    一位专家很快会回来的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ala

    首先、您观察到的情况对于 UCC256402和 UCC25600非常正常。  

    其次、UCC256402和 UCC25600作为 LLC 控制器、建议在具有 PFC 级的应用中使用。  

    因此、我建议在 LLC 级之前添加一个升压级。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、  

    非常感谢您的回复、我试图避免添加另一个转换级以节省功耗并保持高效率。  

    此外、我还发现难以控制输出噪声、尤其是在极轻负载、高压线路输入电压下、当单元进入突发模式时、此时我在最坏情况下得到大约1.5V 的峰峰值、

    我尝试更改(BMTL/BMTH 比率编程)、但未成功。 如果我在轻负载时禁用突发模式、则器件会过冲、  

    您能 给我一些建议和线索吗  

    非常感谢  

    ALA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ala

    1. BMTL 由 LLSS 电阻分压器定义、我建议您使用高拉电阻 AD 470k Ω、低拉电阻器为200k Ω。 并将 BW 引脚短接至 GND。

    影响突发模式阈值的其他元件是 VCR 引脚电容分压器、您应该减小下拉电容、以在满载条件下将 VCR 引脚的峰-峰值电压保持在大约5.5V。

    BR、

    云生