主题中讨论的其他器件: TPSM846C24
你(们)好
我正在考虑 ZU7EV 的电源序列。
我为每个电源轨绘制了一个序列图。
请检查此序列吗? TPS650864是否可行?
贝斯特雷加兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我正在考虑 ZU7EV 的电源序列。
我为每个电源轨绘制了一个序列图。
请检查此序列吗? TPS650864是否可行?
贝斯特雷加兹
您好!
这看起来像是 TPS6508640 OTP 设置。 在我看来、您已经使用 TPS6508640 OTP Generator 文件来实现这一点、但如果不使用该文件、请访问 :www.ti.com/.../swcc027
注释:
大家好、Kevin
感谢你的答复。
我随附了流程图并进行了一些更新。
e2e.ti.com/.../2804.e2e_5F00_v2.xlsx
是的、我参考 TPS6508640 OTP 设置并绘制了此序列。
我想使用 TPS6508640的默认设置。
>可能值得注意的是,BUCK2_PG 信号反映在 GPO1引脚上(与所有其他 PG 信号相比,仅在内部)
我认为 GPO1被分配为 BUCK2_PG 信号、因此如果 BUCK2 OUT 得到良好调节、它将被置为有效。
我计划将其用于外部 DCDC 使能。
当然、我确信 BUCK2_PG 也用于内部寄存器(用于启用 BUCK1)。
如果我有误解、请告诉我。
>BUCK1要求 BUCK2_PG 和 CTL4引脚为高电平。 通常情况下、CTL4引脚连接到 VCCINT_PG、但您可以将 GPO1短接至 CTL4
感谢您的通知。 流程图不正确。
CTL4连接到外部 DCDC (电源轨 A')的 VCCINT_PG。
通过 BUCK5_PG 启用>SWA1
是的。 在 BUCK5之后、SWA1将被启用。 我修改了流程图。
>LDOA1由 BUCK6_PG 启用
是的。 但 CTL1也应该置位、不应该置位?
>可能不需要将 CTL3列为 VTT 使能的一部分,CTL3是主序列使能,因此再次将其包括在内是多余的。
>我的意思是说每个电压轨都包括“& CTL3”或“& CTL3 & CTL4”,但我认为序列中显然暗示了这一点。
是的。 我知道。
>导轨 F 上的电流是否为4.6A? 我们从 Xilinx 接收到的该电源轨的最大电流估计值为1.4A
是这样吗? 我们对电源轨 F (MGTAVTT、VCC_PSPLL)的估算值约为4.6A。
仅 MGTAVTT 为4.46A。 我们为 ZU7EV 使用了 Xilinx 功耗估算器(XPE)。
因此、我在流程图中出错了。 (BUCK3不能提供超过3A 的电流)
我将把电源轨 F 的 BUCK3更改为由 BUCK4_PG (GPO4)启用的外部 DCDC。
但是、我对您所说的内容感兴趣。
如果 MGTAVTT 应低于1.4A、则可使用 BUCK3。 应该更好!
贝斯特雷加兹
您好!
我只想确认您已经查看了数据表图6-4中显示加电序列的序列?
您的重新绘制与现有工程图更接近、但仍有一些差距。 例如、LDOA1从 SWA1中显示、但应该从 BUCK6中显示。
您还包含了用于 LDOA1的 CTL1、但不包含用于 BUCK6的 CTL1;VTT LDO 缺少 CTL5。
就 MGTAVTT 而言、我错误地列出了1.4A、这是针对 ZU5EV 而不是 ZU7EV。 对于 ZU7EV、Xilinx 为我们提供的值为2.1A。但是、数据来自2017年、我不知道它们是否包含所有可能的用例。 这可能是电流高得多的特殊用例。 我的建议是仔细检查它是否配置正确、但我并不是要对结果提出质疑。 正确的做法是、如果它们需要这么大的功率、BUCK3将无法支持它。 请注意、在正确的序列期间、BUCK3反馈仍需要为其施加1.2V 电压、以避免电源故障并使 PMIC 关断。
大家好、Kevin
感谢你的答复。
>我只想确认您已经查看了数据表图6-4中显示上电顺序的序列吗?
是的。
正如您所说、 我的图纸不精确。 我对它进行了一些修改。
e2e.ti.com/.../e2e_5F00_v3.xlsx
正如您指出的那样、我忘记了应该对 BUCK3进行调节、即使它未被使用。 我会处理这个。
关于 CTLx 引脚、
CTL1和 CTL3连接在一起
CTL2连接到"0"(GND)
CTL4从 TPSM846C24连接到 VCCINT_PG
CTL5连接到 LDO3P3
CTL6连接到'0'(GND)
如果您有任何疑虑、请向我提供反馈。
贝斯特雷加兹