This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM5175:MOSFET 裕度 VDS

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957033/faq-lm5175-mosfet-margin-vds

器件型号:LM5175

当输入32V 输出12V 时、能否在 LM5175中使用40V VDS MOSFET?

如果没有、如何计算安全电压?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minki、

    最大输入电压是多少? 瞬态期间会发生什么情况?

    我建议至少保持高于最大输入电压30%、包括瞬态期间可能发生的过冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    输入为32V 直流电、而 Rdson 和40V 及60V MOSFET 的价格有一些不同...因此、在输入为32V 时、可以安全地使用40Vds MOSFET

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minki、

    32V 直流输入的精度是多少?

    我不会将40V MOSFET 用于32V 输入、但您需要决定系统中需要多少裕度。