This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有电池电平测量、运输模式和锂聚合物电池保护功能的最低待机电流充电器芯片

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ25896, BQ25883, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906664/lowest-standby-current-charger-chip-with-battery-level-measurement-ship-mode-and-li-poly-battery-protection

主题中讨论的其他器件:BQ25150BQ25896BQ25883BQ25155

TI 拥有许多可提供上述所有功能的充电器 IC、例如电池电平测量或电池电压跟踪、运输模式和锂聚合物电池保护。 我想选择一个具有最低待机电流的充电器芯片、并执行上面所述的所有操作。 这是因为在大多数情况下、充电器将处于待机状态。 我想最大程度地减小产品的电流消耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash、

    对于具有5V 输入电压和低充电电流的小型1S 锂离子电池、基于线性稳压器的 BQ25150可能适合您。

    如果您需要为1节电池提供更高的充电电流和/或更高的输入电压、则需要开关充电器。  BQ25896是目前的最佳选择。  

    如果您具有2S 配置和5V 输入、则可以选择 BQ25883。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     BQ25150的  功耗是否低于 BQ25155? 我可以看到、它们之间的唯一区别   是 BQ25150具有非稳压电源、而 BQ25155具有稳压电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们之间存在一些差异。  

    BQ25155上的 PMID 引脚被调节、BQ25150上的 PMID 引脚被调节。

    2. BQ25155上默认禁用 VINDPM

    BQ25155上没有 IMAX 引脚。 BQ25155上的默认 ILIM 为500mA

    BQ25155上的运输模式唤醒计时器为125ms、而 BQ25150为2s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    问题是 、BQ25150的  功耗是否低于 BQ25155?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25155和 BQ25150是非常相似的器件。 您可以找到以下器件之间的差异。 BQ25155在禁用充电的情况下具有大约500uA 的更高最大输入 Iq。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/907108?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=bq25150%20vs%20bq25155