This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420:Sch 审核

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955611/tps62420-sch-review

器件型号:TPS62420

大家好、

您能为 TPS62420 SCH 回顾提供帮助吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelia、

    除了输出电容器(C21/C23)高于10uF 至22uF 的优化值外、原理图看上去一切正常。 如果客户打算保留当前值、则需要验证相位裕度、且相位裕度应等于或大于45度。

    我无法检查电感器电流饱和(Isat)、因为数据表无法在网上找到。 请客户检查 Isat、它应高于数据表中所示的 ILIM。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelia、

    如果您没有其他问题、我将关闭此主题。 要重新打开它、只需发布您的评论或其他查询即可。

    此致、

    Excel