This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:TJ 查询

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904850/tps65400-q1-tj-inquiry

器件型号:TPS65400-Q1

您好、先生、

我们的客户对 TPS65400-Q1器件型号产品有疑问。
数据表第一页显示产品符合-40°C 至125°C 的环境工作温度要求。

但所有电气特性均在 TJ =–40°C 至125°C 时给出

据他所记得、AEC-Q100 1级要求–40°C 至125°C"环境"工作温度范围。

由于 IC 肯定会由于功率耗散而升温、因此一定会超过建议的结温。

尽管绝对最大结温为150°C、但超出 TJ 是不合逻辑的、因为 TJ=125°C 时给出了电气特性

因此、他得出结论、在125°C 环境温度下无法使用该 IC。

这似乎与他相矛盾、

这就是他问的原因。

感谢您的快速回复和解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mark

    AEC-Q100 1级要求–40°C 至125°C 的"温"工作温度范围、而不是"环境"、这是一个拼写错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。