请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288 团队、
您能澄清一下 Vcc 规格吗:
数据表中有关该器件的 Vcc 的模糊性。 数据表中的任何位置都没有专门列出的 Vcc 工作范围、只是绝对最大值
它指出 Vcc 的内部 LDO 输出为5.2V、如果您想提供自己的 LDO 以节省功耗、则它"必须处于4.75V 至5.5V 的调节范围内"
但所有 I/O 阈值均处于测试条件"VCC = 2.7V 至5.5V"下。 我还没有看到任何防止输入和输出低于5V 的措辞?
我在尝试验证我们已安装的3V3 i2c 上拉电阻是否可以接受时偶然发现了这一点。
基本而言、我们只需要知道:
- 使用内部5V LDO 时、是否可以接受3V3 i2c 上拉?
- 此外、如果有可能从我们的3V3电源轨为 Vcc 供电(不明确)?
谢谢
Viktorija