This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:用于使用 BQ25606测试电路板

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957042/bq25606-in-testing-a-board-with-bq25606

器件型号:BQ25606

你(们)好

为了重现电池的低电压状态、我认为通过将稳定电源连接到 BAT 引脚(13、14)没有问题?

当然、最后的测试是连接电池。
但是、很难随意更改电池电压、因此我想看看稳压电源是否是替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在没有电池的情况下、可以将电气负载连接到 SYS 引脚。 如果首选电池充电、则可以使用双向电源作为电池仿真器(例如 Keithley 2420电源表)。

    谢谢、

    宁。