This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 100W 可变电源

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956053/100w-variable-power-supply

主题中讨论的其他器件:UCC28C43LM5021

您好!

我的设计如下所示

情况1.

输入电压:230VAC、50Hz

2.输出电压:可在15-45VDC 之间变化,最大100W

3、温度:-40至+85oC

情况2.

输入电压:48VDC

2.输出电压:可在15-45VDC 之间变化,最大100W

3、温度:-40至+85oC

请向我们推荐任何设计/ IC/应用手册/模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    案例1:LM5021、UCC28C43

    案例2、UCC28C43、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。