This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25926:对器件反向供电

Guru**** 668920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25926, TPS25947
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955784/tps25926-back-powering-the-device

器件型号:TPS25926

大家好、


我们的客户希望使用 具有 USB 电力输送功能的 TPS25926。 当此电子保险丝反向供电时、电流将流经 MOSFET 体二极管并流向 IN 引脚、然后流向 USB-C 端口。 由于 IN 引脚上的电压将至少为5V、因此施加反向供电时 MOSFET 是否会导通?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    TPS25926电子保险丝只有一个集成 FET 并且在 VOUT 大于 VIN 时允许从 OUT 到 IN 的反向电流。

    如果您需要反向电流阻断,请查看 TPS25947 。 该器件集成了阻断 FET、支持从 OUT 到 IN 的零反向电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!


    感谢你的答复。 正如您所说的、当 VOUT 大于 VIN 时、TPS25926允许从 OUT 到 IN 的反向电流、您能告诉我们哪个电流流动? 它是通过 FET 体二极管、因为内部 FET 仍然关断、还是通过 FET 通道、因为内部 FET 导通?


    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    当 eFuse 内部 FET 导通且 VOUT > VIN 时、反向电流将流经 FET 通道。

    如果由于 Vin < VUvr 等条件而使电子保险丝的内部 FET 关断、则当 Vout > VIN 时、如果反向电流将流经 FET 的体二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我们只是进行后续调查。

    在正常情况下(从 VIN 流向 VOUT 的电流)、内部 FET 的漏极处有一个电流感应传感器 电流感应传感器通过其同相输入向内部比较器提供正电压反馈、当电压超过某个限制时、则表示发生过流情况。

    当电流反向流动(从 VOUT 到 VIN)时、该电流传感器是否仍照常运行?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    当电流从 Vout 流向 Vin 时、电流限制电路将不工作、因为体二极管不允许在正向电流调节。