This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:TPS65218 + AM4382:RTC 流耗

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907893/tps65218d0-tps65218-am4382-rtc-current-consumption

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:AM4382

您好!

  RTC 仅运行并为 AM4382处理器供电时、TPS65218的电流消耗是多少? (仅将纽扣电池电源接入 CC 引脚)

提前感谢。

ROFINO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的问题转发给设备专家、他将在今天晚些时候或明天返回给您。

    您是否正在寻找 PMIC 处于关断状态时的 CC 引脚泄漏电流或 AM4382处理器处于活动状态并通过 CC 引脚电源运行时从 CC 引脚流出的有效电流?  

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在寻找 PMIC 处于关断状态时的 CC 引脚泄漏电流或 AM4382处理器处于活动状态并通过 CC 引脚电源运行时从 CC 引脚流出的有效电流?  

    通过以下场景说明查找纽扣电池消耗(备用纽扣电池):

    方案:处理器使用纽扣电池备用电源维持防篡改监控和 RTC 运行的能力。

    PMIC

    • 状态:关闭
    • 纽扣电池:存在

    AM438x

    • 状态:仅防篡改 RTC 模式
    • 防篡改:1个网状网络  
    • 防篡改 RTC:保留时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TPS65218D0数据表中有关 DCDC5和 DCDC6的 IQ、当 纽扣电池出现(在 CC 引脚上)且 IN_BU = 0V (没有主电源可用)时、该 IQ 的典型值为350nA。

    对于此运行模式下的 AM438x 电流消耗、您可能需要启动器件型号为 AM438x 的新线程、以便将其分配给处理器团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMIC 的估算功耗为1uW (350nA * 3.0V = 1.05uW)、处理器 RTC 域的估算功耗为11uW。 我无法提供有关 AM438x 如何在每个电源轨上消耗此功率的任何详细信息(PMIC 提供 DCDC5=1.0V、DCDC6=1.8V)。 处理器团队需要提供这些详细信息。