请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC5350 您好!
我对 UC5350M 的开关频率有疑问。
我可以使用40kHz 的频率进行开关吗?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Eduardo、
欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的器件。
最大开关频率是驱动器中耗散功率的函数、该函数取决于所驱动的负载(MOSFET 或 IGBT 栅极)。
请参阅 第11.2.2.3节"估算栅极驱动器功率损耗"和 第11.2.2.3节"估算栅极驱动器功率损耗"、为您的系统计算此值。
对于大多数应用而言、40kHz 对于 UCC5350来说是没问题的。 事实上、大多数应用的运行频率都高于此值。 但是、请在阅读数据表中的上述部分后检查您的设计。
如果您有其他问题、请告知我们。 如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。