This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:与肖特基二极管 OR-ing 搭配使用

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340, LM74700-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908261/lm74700-q1-or-ing-together-with-a-schottky-diode

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54340

你好。

我们将使用 LM74700、并对 该器件 LM74700有几个问题:

 是否可以 在下面提供的设置中使用 LM74700? 除了二极管上的功率耗散外、这里可能会出现什么问题?

2.是否有有关如何使用 LM74700进行此配置的应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 LM74700-Q1与另一个肖特基二极管搭配使用用于 ORing 两个电源时没有问题。 当 VIN (4-36V)比电池电源电压高0.7V-0.8V (二极管正向压降)时、直流/直流稳压器 TPS54340将由 VIN 电源而非电池供电。

    但是、如果电池电压高于(VIN-0.7V)、电池将供电。

    请注意、如果两个电源的电压(VIN-0.7V)和 VBAT 都接近小于50mV 的范围、则存在两个电源可以协同工作以共享负载的范围。

    2.在数据表应用部分中捕获了有关在 ORing 电源中使用 LM74700-Q1的应用以及组件选择。

    如果您需要其他信息、请告知我们

    此致、

    Kari。