This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:延迟设置问题...请提供建议

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907379/ucd9090a-trouble-with-delay-settings-please-advise

器件型号:UCD9090A

我有一位客户在延迟时间安排方面遇到一些困难。

他们使用 Fusion Digital Power Designer。 我随附了一些设置屏幕截图、以帮助概述以下概述:

基本上、在硬件配置选项卡->逻辑控制 GPO ->配置->延迟时间下、它们将此 设置为2ms

然后、在电源轨配置选项卡下->电压故障最大毛刺脉冲时间= 20ms ->它们针对电源轨上的 OV 和 UV 故障设置此值

--

在这种设置下、从电压轨超过 OV/UV 设置到 GPO 输出变化、它们期望大约22ms 的延迟。

但它们只会看到大约2ms 的延迟。 非常感谢您的帮助。

此致、

Darren

e2e.ti.com/.../image003.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    毛刺脉冲滤波器仅对故障响应有效。 器件将在检测到 UV 或 OV 故障后立即报告该故障、但故障的操作会因毛刺脉冲滤波时间而延迟。 GPO 输出不受干扰滤波器的影响。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的快速回复。 抱歉、我仍然有点迷路、我将使用数据表中的图16来提供帮助。

    1. 从上图中可以看出、"MAX_FLOCK_TIME"根据我在上一篇文章中附加的设置、OV 和 UV 应设置为20ms。 此设置意味着 OV/UV 条件需要持续20ms 才能被检测为"故障"。 对吧?

    2. 在检测到"故障"后、存在 TOFF_DELAY[1]的延迟、电源轨1 EN (GPO)变为低电平、电源轨1电压下降。 这是在我之前的帖子中设置为2ms 的 DelayTime 吗?

    3. 客户使用示波器测量电源轨1电压和 GPO/EN、并期望 EN 引脚在至少经过20ms 的 MAX_FLOCK_TIME 之后变为低电平。 但是、EN 引脚在 OV/UV 条件仅2ms 后变为低电平...
      在您的帖子中、您说 GPO 不受干扰滤波器的影响...但上图显示它应该受此设置的影响...如何配置软件、以便 GPO 在干扰滤波器时间过去之前不会翻转状态?

    非常感谢您帮助我了解这一点。

     

    此致、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅下面我的评论。

    第一。 一旦电压超出有效范围、故障条件就会被检测到、但是如果 故障持续时间超过毛刺脉冲、则会采取故障(将 EN 信号取消置位)的措施。 数据表中显示的图像是正确的。 但数据表中列出的 EN 信号不是逻辑 GPO。 它们具有不同的功能。

    2。 不可以、您为逻辑 GPO 设置的延迟与 TOFF 延迟不同

    3、EN 引脚与 LGPO 不同。 这是问题的根本原因。

    请参阅随附的幻灯片。 这将有助于了解如何正确配置器件。

    e2e.ti.com/.../0167.UCD90xxx-Quick-Guide.pptx

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、

    我想我现在已经明白了、但只想确认一下。

    如幻灯片(幻灯片8)所示、在 Fusion Digital Power Designer 软件中、"Rails & ENABS"框有一个"ENABLE"选项。 与此相关的引脚将应用故障延迟(毛刺脉冲滤波器)。

    而"逻辑控制的 GPO"部分设置了不同的引脚、并具有不同的延迟(仅是检测到故障时的响应延迟)

    这种理解是正确的?

    此致、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Darren

    是的、你是对的。

    此致

    Yihe