我有一位客户在延迟时间安排方面遇到一些困难。
他们使用 Fusion Digital Power Designer。 我随附了一些设置屏幕截图、以帮助概述以下概述:
基本上、在硬件配置选项卡->逻辑控制 GPO ->配置->延迟时间下、它们将此 设置为2ms
然后、在电源轨配置选项卡下->电压故障最大毛刺脉冲时间= 20ms ->它们针对电源轨上的 OV 和 UV 故障设置此值
--
在这种设置下、从电压轨超过 OV/UV 设置到 GPO 输出变化、它们期望大约22ms 的延迟。
但它们只会看到大约2ms 的延迟。 非常感谢您的帮助。
此致、
Darren