This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62823:TPS62823DLCR

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907636/tps62823-tps62823dlcr

器件型号:TPS62823

我们正在检查老年人要求的电路正确性。 如果需要更多信息、请随意提问。

模块中的输入电源可支持3.3V @ 2A、

案例1:
VDD_1V8所需的输出电压为1.8V、所需的输出电流为0.1A、预期电压纹波不超过20mV。

案例2:
VDD_1V2所需的输出电压为1.2V、所需的输出电流为1.0A、预期电压纹波不超过20mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    我将检查您的请求、我将在周一返回给您。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    我查看了两个原理图、没有发现任何问题。

    此致、

    Davor