This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196能否将 IFBx 引脚连接在一起?

Guru**** 2811215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196, TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956331/tps61196-can-tps61196-connect-ifbx-pins-together

器件型号:TPS61196
主题中讨论的其他器件: TPS61500

大家好、

因为我的客户只有一个灯串 LED、规格为6S/700mA。 我们向他们推荐 TPS61196。

那么、我的问题是、我们是否可以使用4个连接在一起的通道(将 IFB1/2/3/4连接在一起)来灌入700mA 连续电流?

和未使用的 IFB 引脚、如何处理它们?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是的、未使用的引脚可以保持悬空。

    一个问题:输入电压范围如何? 如果它不是太低、那么单通道器件、例如 tps61500呢?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    客户的输入电压典型值为13V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    如前所述、TPS61196可满足您的要求。 如果输入电压为13V、则考虑到更低的价格、TPS61500也是一款合适的器件。

    如果您有任何疑问、请与我联系。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    感谢您的建议、但由于其系统中没有 MCU、因此无法为 TPS61500生成 PWM 信号。

    因此、它们仍将使用 TPS61196。 但有一些 IFBV 设置问题需要咨询您。

    它们通过硬件开关设置两级 LED 电流、并将使用 ISET 引脚进行编程、请参阅下图。

    但我们不知道如何设计 IFBV 电阻值、我们应该参考哪一个 ISET 电阻来计算? 请提供建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    请参阅数据表的第7.3.7节。 FBV 用于设置 IFB 引脚的最小余量电压、建议的最小余量电压如图5所示。

    根据您的设计要求、每个通道电流为700mA/4=175mA、建议的余量电压约为480mV。

    根据上面的原理图、ILEed = 1.229Vx3992/R11 = 175mA、因此 R11为28k Ω。

    VIFBV=R10X307.3mV/R11=480mV、因此 R10大约为43、7k Ω。

    请选择最接近的 R10、R11值。

    BTW、建议将未使用的 IFB 连接到接地端、电阻介于20kOhm 和36kOhm 之间。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    谢谢、到目前为止、客户没有提出任何问题。

    谢谢