This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:软启动时间精度

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957154/tps563210a-soft-start-time-accuracy

器件型号:TPS563210A

大家好、

我对软启动时间有疑问。

我的客户将0.047uF 连接到 SS 引脚、预计软启动时间为5.2ms (输出电压的10%至90%)。 然而、测得的软启动时间为6.64ms。 0.047uF 电容器的变化为+22%(最大值)、但它们测试了室温条件、因此电容不应变化太大。 因此、客户认为软启动时间越长、还有其他因素。 我认为 ISS 变化会影响软启动时间。 我的理解是否正确?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    是的,ISS 差异是影响软启动计算的部分原因。 此外、VFB 也有变化(758~772 @ TA = 25°C、VO = 1.05V)。

    BRS、

    年轻