This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器、每种颜色5mA

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5009, LP5524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956414/led-driver-5ma-each-colour

主题中讨论的其他器件:LP5009LP5524

您好!

您能否通过串行接口、非常紧凑的封装和低成本为2个 RGB LED 推荐一款 LED 驱动器?

每个 LED 调光的可能性、每种颜色的目标电流大约为5mA。

BR、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、***、

       我认为 LP5009将是适合您的应用的5mA 高精度解决方案。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    好的、谢谢、客户提供了3.3V 和5V 电源、因此线性解决方案在没有 CP 的情况下可以更好地工作。

    EE 是具有射频无线电的断路器。

    您认为 LP5009仍然是这里的最佳选择吗? 或更好的 LP5524系列?

    BR、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

       是的、我相信 LP5009是该项目的最佳选择。

    BR

    肖恩