This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ76940EVM:BQ76940EVM BQSTUDIO 设置

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQSTUDIO, BQ78350, BQ76940, BQ78350-R1A, BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957045/ccs-bq76940evm-bq76940evm-bqstudio-setting

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ78350BQ76940BQ78350-R1ABQ76952

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我有一些问题。

我使用的是 BQ76940EVM、我不知道如何在 BQSTUDIO 中对其进行设置以实现平衡。

即使查看手册、我也只能看到15秒连接的电压输出。

我是否可以参考任何数据?

很难理解 BQSTUDIO。

请帮帮我。
我需要参考一些信息、例如了解材料或视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiheon、

    如 EVM 用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/slvu925c/slvu925c.pdf)中所述、可以通过两种不同的方式来设置 BQ76940EVM。 在第2.2节中、有一个 AFE 快速入门指南(这使用简单软件来操作 BQ76940)和一个监测计快速入门指南(这使用 BQStudio 同时操作 BQ78350监测计和 BQ76940控制器)。  

    如果您使用 BQ78350电量监测计、BQ78350将控制电池平衡、用户无法对其进行控制。 如果要控制电池平衡、应使用 AFE 快速入门指南和 AFE 软件。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    我阅读了快速入门指南。 但是

    不包括 SOC、SOH 的信息。
    改变这些东西的方法在哪里?

    这是否意味着 BQ78350的平衡无法在平衡工作电压和电池电压差之间进行调节?

    我可以控制哪些值、以及使用它们的方法是什么?

    使用 BQSTUDIO 的示例不足。
    如何获取此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiheon、

    SoC 和 SOH 是 BQ78350监测计的特性。 如果您使用电量监测计、BQ78350会自动控制电池平衡。 您需要查看《BQ78350-R1A 技术参考手册》中的电池平衡一章。 此器件具有许多功能、您需要查看文档。

    本视频适用于不同的电池监控器(BQ76952)、但它展示了 BQStudio 的工作原理-它可能会帮助您查看一些更改设置的示例:

    https://www.youtube.com/watch?v=wsgJGTf2BfI

    此致、

    Matt