This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:如何使用 TPS25200实现反向电压保护

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2500, TPS25200, TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902958/tps25200-how-to-use-tps25200-for-reverse-voltage-protection

器件型号:TPS25200
主题中讨论的其他器件:TPS2500TLV62585

您好,团队,

我们计划在电路板中使用 TPS2500 IC 来提供过压和过流保护。

但我们需要使用此 IC 提供反向电压保护。

我们计划在使能引脚上使用二极管、以反向电压禁用此 IC  

但这将保护 Vin 引脚、或不是一个问题  

如果 您有任何其他反向电压解决方案、请分享。

使用附加图像作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,团队,

    由于 二极管两端的压降和二极管的额定电流、我们不希望在输入引脚或 VIN 引脚串联二极管。

    谢谢,

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    当在输入端施加反向电压时、这意味着 IC 处于反极性状态。 GND 端子路径中的信号二极管可确保器件在反极性条件下不起作用、并且内部 FET 阻断反向路径。

    您可以在电路板上使用此电路之前对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!  

    感谢您的支持。

    如果我们将系统设计为2.3A、则可以在额定电流为0.5A 的接地路径上使用二极管、或者需要使用额定电流更高的二极管。

    由于总电流返回路径将来自该二极管、因此我们可能需要在此路径上使用3A 二极管'

    请就此提供建议  

    注意:我们不想使用额定值更高的二极管。  

    谢谢、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    负载电流不会流经我们在 IC GND 点和系统 GND 之间添加的信号二极管。 流入二极管的电流仅为器件静态电流 Iq +流经电阻分压器的电流。  

    这就是图像中信号二极管的额定值为30V、0.2A 的原因  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    -我们计划使用 TPS25200此逻辑将用于此部件????

    我们能否从 EN 引脚上移除 D52。

    D53如何在正常和反向电压下工作。

    -请查看随附的图像,并告诉我有什么问题是它们。   

    谢谢、  

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们使用以下选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    该配置适用于反极性保护。 但是、我们建议您在系统上实施之前测试此电路。

    为了使反极性保护与 IC 接地路径中的信号二极管一起工作、IC 需要具有反向电流保护功能、

    • TPS25200仅在器件处于关断状态时阻断反向电流。 另一方面、TPS25942x/4x 系列器件可在导通和关断状态下阻断反向电流。
    • 由于 TPS25942x/4x 系列器件具有更强大的反向电流阻断功能、我建议您在设计时考虑使用这些器件来提供反极性保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我有几个问题-

    由于成本问题、我们无法使用 TPS25942x 系列、但由于我们使用的是带二极管的 TPS25200、我们是否还可以在使能引脚上再使用一个二极管?

    因此、ENABLE 引脚在反向电压条件下不会启用 IC、该器件可在关断状态下保护反向电流。  

    请提出建议吗?

    TPS25942x 系列内部有两个 FET、但在 TPS25200中、内部只有一个 FET、您认为该二极管可以用于反向保护吗?  

    3.对于 TPS25942x 系列、输出端也连接了一个二极管、其用途是什么?

    4.对于此电路、IC GND 引脚的接地电势在正常情况下会如何高于二极管压降?

    1. 正常运行期间是否出现任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saumil:

    使能引脚上不需要二极管。 当存在反极性时、器件将不会被启用。

    TPS25200实际上具有两个内部背靠背连接的 FET。 因此、当器件被禁用时、不会有反向电流流动。

    输出端连接的二极管是肖特基二极管。 它用于抑制输出端的负电压瞬变、在快速跳变事件期间、由于输出路径中的电感而产生负电压瞬变。 有关更多信息、请参阅数据表中的"11.1瞬态保护"部分。  

    4. 正如您所说的那样,IC 基准电势将比系统 GND 电势高“二极管压降”。 您需要将与 IC 相关的组件参考 IC 参考。 这样、电流限制将没有变化、但 EN/UVLO 和过压保护阈值将由二极管压降电压漂移。 此配置中不应存在其他问题。

    我们尚未使用二极管测试该器件的反极性保护。 因此、我们建议您 在系统中实施之前、先测试电路是否适用于您的所有系统用例。 由于当前的新冠疫情、我们无法访问我们的实验室并帮助您进行测试。

    感谢您的理解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您在此新冠疫情期间对每个问题的详细回答。

    这真的很有帮助。

    现在关于第4点:-

    4. 正如您所说的那样,IC 基准电势将比系统 GND 电势高“二极管压降”。 您需要将与 IC 相关的组件参考 IC 参考。 这样、电流限制将不会发生变化、但 EN/UVLO 和过压保护阈值将由二极管压降电压漂移。 此配置中不应存在其他问题。

    Saumil -那么您是说、如果二极管压降为0.3V、使能、UVLO 和过压保护将被转换为+0.3V、对吧?

    现在、该 TPS25200将过压钳位到5.4V、那么它也将移位到5.6V? 我们在 TPS25200之后使用 TLV62585、其输入电压范围限制为5.5V。 我们使用的二极管在100mA 时具有0.3V 的压降、并且在电流较小的情况下具有小于0.1V 的正向压降。

    请参阅下面的更新原理图、并让我了解您对此的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您在此新冠疫情期间对每个问题的详细回答。

    这真的很有帮助。

    现在关于第4点:-

    4. 正如您所说的那样,IC 基准电势将比系统 GND 电势高“二极管压降”。 您需要将与 IC 相关的组件参考 IC 参考。 这样、电流限制将不会发生变化、但 EN/UVLO 和过压保护阈值将由二极管压降电压漂移。 此配置中不应存在其他问题。

    Saumil -那么您是说、如果二极管压降为0.3V、使能、UVLO 和过压保护将被转换为+0.3V、对吧?

    现在、该 TPS25200将过压钳位到5.4V、那么它也将移位到5.6V? 我们在 TPS25200之后使用 TLV62585、其输入电压范围限制为5.5V。 我们使用的二极管在100mA 时具有0.3V 的压降、并且在电流较小的情况下具有小于0.1V 的正向压降。

    请参阅下面的更新原理图、并让我了解您对此的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saumil:

    • 是的、现在过压钳位将由二极管压降进行移位。

     根据 数据表、TLV62585可处理的最大电压为6V。 TPS25200的最大钳位电压为5.55V

    因此、二极管压降应小于0.45V (6V - 5.55V)

    • 使能电压将= Vin 二极管压降*(R91/(R90+R91))  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的详细回答。

    好的、我们计划使用最大输出电压为5.5V 的电源适配器、这也会有所帮助。

    只需确认一下、对于过压钳位、它将被调整为= 5.55V +二极管压降、这是正确的吗?

    谢谢

    Saumil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saumil:

    TPS25200钳制相对于其基准 GND 的输出电压。 在这里、由于 IC GND 是高于系统 GND 的二极管压降电压、因此输出电压 w.r.t 系统 GND 将是 5.55V +二极管压降

    如果您有任何其他问题,请告诉我们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    这是可以的。

    现在似乎已经解决了,没有其他问题。

    谢谢

    Saumil