This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:软启动

Guru**** 2579285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220, UCC28221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956945/ucc28220-soft-start

器件型号:UCC28220
主题中讨论的其他器件: UCC28221

您好!

我们的客户正在使用 UCC28220。 他发现没有软启动功能。 他首先对 VDD 通电、然后将 VIN 电压增加到240V。 请告诉我们如何获取软启动功能? 和正常上电序列?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin!  

    感谢您与我们联系并关注 UCC28220。 您是否有一个电容器连接到 SS 引脚? 该电容器的大小(以及 CHG 电阻器的大小)决定了软启动速度。  

    VIN 引脚是 UCC28220上的 NC 引脚、您的客户是否可能使用 UCC28221?  

    再次感谢您的联系、我期待稍后再谈!   

    Aidan Davidson