This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:bq4050 SMBus 问题

Guru**** 2551350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957221/bq4050-bq4050-smbus-question

器件型号:BQ4050

大家好、

我们知道、Bq4050可以支持 100kHz 和400kHz SMBus。 在我的客户设计中、 Bq4050 SMBus 连接到使用100kHz 或400kHz 模式的 MCU SMBus 接口。

当 MCU SMBus 写入或读取其他采用400kHz 模式的器件时、 如果 bq4050配置为100kHz 模式、这是否会影响 bq4050?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    如果未发送监测计地址、总线上的通信不应影响监测计。

    此致、

    Wyatt Keller