大家好、团队、
我们能否使用 Webench 对 TPS560430进行反相降压/升压用例仿真(12V 输入、-12V 输出、0.01A 输出电流)?
我想进行仿真、尤其是功率耗散。
如果 Webench 不支持 TPS560430反相降压/升压、请告诉我一份应用手册、其中介绍了使用反相降压/升压计算功率耗散。
或者、如果我们设置24Vin、12Vout 和0.02A Iout 条件而不是12Vin、-12Vout、0.01A Iout、我们是否可以在 Webench 上仿真功耗?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我们能否使用 Webench 对 TPS560430进行反相降压/升压用例仿真(12V 输入、-12V 输出、0.01A 输出电流)?
我想进行仿真、尤其是功率耗散。
如果 Webench 不支持 TPS560430反相降压/升压、请告诉我一份应用手册、其中介绍了使用反相降压/升压计算功率耗散。
或者、如果我们设置24Vin、12Vout 和0.02A Iout 条件而不是12Vin、-12Vout、0.01A Iout、我们是否可以在 Webench 上仿真功耗?
此致
尊敬的 Taketo:
遗憾的是、该器件尚不可用于 Webench 中的仿真、但我在下面提供了有关 IBB 的应用手册:
https://www.ti.com/lit/an/snva856a/snva856a.pdf
根据应用程序。 请注意、在构建和测试该设计之前、很难估算 IC 的功率耗散。
另一种方法是修改 EVM 并进行效率测量、以便获得功率耗散的最佳概念。
此致、
Harrison Overrurf
Harris-San、您好!
感谢您的评论。
我知道 Webench 不支持器件的 IBB。
>根据应用程序。 请注意、在构建和测试该设计之前、很难估算 IC 的功率耗散。
Webench 无法在24Vin、12Vout、0.02A 条件下模拟功耗?
我认为、12Vin、-12Vout、0.01A Iout IBB 条件类似于正常的24Vin、12Vout、0.02A 条件、并且可以对功耗进行仿真。
此致、
大家好、Takeo-San、
是的、您是正确的、 您可以使用 Webench 在24Vin、12Vout、0.02A 条件下模拟正常降压转换器的功耗、作为12Vin、-12Vout、0.01A 条件下 IBB 的功耗近似值。
快速检查的另一种方法是查看数据表中的图3、并找到24Vin、12Vout、0.02A (看起来是~85%)情况下的效率。
希望这对您有所帮助!
此致、
Harrison Overrurf