This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:VCC 至 RTN 可能的故障模式

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956820/lm5017-vcc-to-rtn-possible-failure-mode

器件型号:LM5017

大家好、团队、

你好。

我的客户使用 LM5017MR 同步降压稳压器、并意识到 VCC 电源输入超出了绝对最大额定值13V。 VCC 电压(由开关稳压器的输出供电)由两个二极管(肖特基二极管)下降、测得的结果电压为14.4V。  我可以在第5页看到规格 BST 到 VCC =100V、但我也可以在同一表中看到 VCC 到 RTN = 13V。 如果超过此电压、您是否有关于故障模式的任何信息?

提前感谢。

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    让我与负责此事的工程师交谈、我将向您提供更多信息。 请预计1-2个工作日的回复延迟。 谢谢。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    如果客户违反 ABSMAX、则 IC 内存在过压故障风险。 在这种情况下、在 VCC 电路上。 BST 至 VCC 电压旨在突出显示这些引脚之间存在的100V 二极管。 VCC 至 GND 应保持低于 ABSMAX。

     

    希望这对您有所帮助?

     

    此致、

    Harrison Overrurf