This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808G01DBVEVM:Vit 规格

Guru**** 2533010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907990/tps3808g01dbvevm-vit-spec

器件型号:TPS3808G01DBVEVM

在整个温度范围内、我可以从 DS 表中获得 TPS3808G01的 VIT 精度(+/-2%)。

    据我 所知、VIT 精度 由电源电压 VDD 和结温决定、对吧?

在 VDD = 3.3V 时、我从 DS 获得 VIT 与温度的关系曲线。 那么、我能否 考虑 TPS3808G01 在整个温度范围内的 VIT 精度为+/-0.2%?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图6上的曲线是一个单位的典型图、它代表了一个典型单位的外观。 这没有考虑到最坏情况下的角和最坏情况下可能偏离图6的器件。 +/-2%用于最坏情况下的器件、这种情况下的器件会因批次差异而发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢