This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:反极性保护

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956574/lp2985-reverse-polarity-protection

器件型号:LP2985

是否有反极性保护的推荐解决方案、即如果电源(电池组)以错误的方式连接到 LP2985稳压器的 Vin 和 GND 引脚?

我使用的是 Vout = 3.3V 的变体。 电池组电压最高可达9V、但它们通过导线连接到 Vin 和 GND。 因此、很容易以错误的方式连接它们。

我的目标是:

  1. 保护稳压器免受损坏。
  2. 保护连接到 Vout 的器件免受大于3.3V 的电压的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaloyan、  

    LP2985没有内置反极性保护。 从技术上讲、 与电源串联的肖特基势垒二极管或整流器二极管有助于阻止反极性情况、但二极管将始终导通、并且可能会产生额外的功率损耗。 您还可以考虑在中添加一个从 GND 正向偏置的二极管、并且只有在发生反极性时才会打开;在这种实现中、您可能需要一个 LED 或某种器件来警告用户连接错误。  

    为了在输出侧提供保护、您同样可以添加串联的二极管、但也会产生额外的功率损耗。  

    我们的 LDO 具有内置反向电压/极性和反向电流保护功能、即 TPS7B7701/2、它与 LP2985稍有不同、但您可以查看它是否满足您的需求。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的建议。 我查看了 TPS7B7701/2。 它需要比 LP2985更大的 PCB 空间、并且其价格更高。 我们将电压稳压器添加到现有产品中。 PCB 上的空间有限、我们希望保持较低的制造成本。 LP2985似乎非常适合。 我们只需要澄清保护问题。

    我尝试在电源的正极端子和 LP2985的 Vin 之间串联一个肖特基二极管 BAT48。 开/关连接到 Vin。 BYPASS 悬空。 BAT48二极管的压降是可以接受的。

    问题是当我反转电池组的极性时、即正极端子连接到 LP2985的 GND 时。 在这种情况下、Vout 获得施加到 GND 的整个电压(例如6V)、这对于连接到 Vout 的器件而言是灾难性的。

    我缺少什么吗?

    谢谢、
    Kaloyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、实际上、当我反转电池极性时、我发现我错误地连接了万用表。 我将万用表的 COM 探针连接到连接到电池负极端子的导线。 因此、当我更改试验电路板导线的另一端时、COM 探针实际上连接到电池的正极端子、因此测量结果是错误的。

    我修复了这个问题、一切都符合预期。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我很高兴您的问题已得到解决。