This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2025:讨论 Vbias 引脚

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3425, REF2025
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908070/ref2025-vbias-pin-discussion

器件型号:REF2025
主题中讨论的其他器件:REF3425

大家好、

我的客户希望将 Vbias 引脚悬空、可以吗? 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    这是可以接受的。

    如果他们不使用 VBIAS、是否有理由使用 REF2025而不使用 REF3425?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢您在此处的回复。 客户需要小型封装和 低漂移<6ppm/C 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林