This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65233:添加了 VCC 引脚说明

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907781/tps65233-vcc-pin-clarification

器件型号:TPS65233

您好!

之前、我们使用5V 电压为 TPS65233供电、并为 LNB 生成13V/18V 电压。 此外、还为 TPS65233的 VCC 引脚(引脚#3)提供了相同的5V 电压。 我们现在将 Vin 更改为12V,在这种情况下,我们应该将 VCC 引脚连接到外部5V 或 保持其断开(仅从此引脚连接1uF 到 GND)。 请澄清

此致、

Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只将1uF 电容器连接到引脚是可以的。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清