This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:适合替代 LT8714

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956606/lm5170-is-it-suit-for-replace-lt8714

器件型号:LM5170

你(们)好,先生

I OLD 设计使用 LT8714、需要拉电流/灌电流功能、

最终应用是驱动器 VCM

LM5170是否具有相同的功能?

或者有什么建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的参与。   LM5170可双向运行、从而将电源从一个端子传输到另一个端子。  这是否满足您的拉电流-灌电流功能?  如果您还有其他问题、请随时提问。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我们要设计一个直流电源、它的输入电压为48V、输出电压为0.5V~6V、用于 FPGA 电源板、10条电力线

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    是的、LM5170可以支持这一点。  您可以订购 EVM 并将固定14.5V 输出修改为可调节0.5-6V 输出、然后进行快速评估。  

    谢谢、

    Youhao