This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LMR33630:为什么出现 Coutx?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908086/webench-tools-lmr33630-why-did-coutx-appear

器件型号:LMR33630

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我的客户通过 Webench 生成 LMR33630原理图。  当 Webench 创建电路作为以下内容时、会显示 Cout 和 Coutx。 为什么出现 Coutx?  他是否需要 Cout 和 Coutx?

在 LMR33630数据表中、他找不到该电容器。  这就是他问你的原因。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    它只是输出端的高频电容器、用于滤除高频噪声。

    该电容器以"有无"为基础放置在 Webench 中、但这不是必需的。

    如果客户能负担一个高频电容器的输出、我会建议这样做、否则就不重要了。

    我希望这对您有所帮助!

    如果您认为您的问题已得到解答、请关闭主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师