This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:反馈电压精度

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906176/tps54302-feed-back-voltage-accuracy

器件型号:TPS54302

大家好、团队、

我收到了客户关于 TPS54302 VFB 的问题。

DS 中的最大 VFB 电压显示为0.611V。

1:该值由哪个规格决定?

(例如、温带是主要规格、VFB 值在最大温度下最有可能接近最大值、等等)

2:如果您的团队有一些参考 VFB 图、如 VFB 与温度、是否可以分享?

谢谢、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Kazuki、

    输入电压和温度是影响基准精度的关键因素。

    数据表中的图5显示了基准 电压与 Tj @12Vin 间的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢您的发送。

    您的团队是否有图5所示的 VFB vs Vin 图?

    如果难以分享、您是否想告诉我 VIN 与 VFB 的一些指示、比如 VFB 在 VIN 为24V 时将是最大值?

    此致、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    很抱歉再次询问此问题。

    在 DS 中、VFB:6.5中为0.581 ~ 0.611V @12V

    但在图5中、VFB 最大值看起来是0.595V……

    只需℃什么情况导致 VFB=0.611V?(Vin=12V@125 μ F+Process?)

    此致、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Kazuki、

    我将在今天稍后的时间通过邮件与您分享这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    非常感谢您的合作。

    我很期待收到您的回复。

    此致、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将结束本次讨论、因为我已通过电子邮件发送了数据