This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:具有充电器的电池管理、BQ28Z610-R1 &BQ25883

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ28Z610-R1, BQ25883, BQ28Z610, TUSB320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907533/bq28z610-r1-battery-management-with-charger-bq28z610-r1-bq25883

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ25883BQ28Z610TUSB320

上述器件搭配使用时、似乎可为嵌入式电池组和充电器提供出色的解决方案

如 测试报告 PMP40496所示

我认为这个评估板的 MSP430只能用于从器件读取数据并将格式化的数据写入显示屏、但是、我没有清楚地发现这一点。

我想知道的是:

1) 1)如果我复制测试报告中所示的设计并离开 MSP430和显示屏、假设我使用 BQSTUDIO 正确设置 BQ28Z610-R1、BQ28Z610-R1是否会通过 I2C 与 BQ25883通信以控制充电?

2) 2)是否在任何地方写下?

3)哪份文件确切说明了将发生哪些交易?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯卡、早上好。  我们已收到您的 E2E 主题、并已将其转发给设计负责人进行审查和回复。 由于设计所有者在中国、因此已经是星期五晚上了。 因此、请期待设计师在周末后的接下来1-2个工作日内回来。  

    感谢您关注德州仪器的参考设计。  

    此致

    J. Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ28Z610是一款适用于2节电池的电量监测计和保护 IC、无法与 BQ25883通信。

    您可以在测试报告中看到方框图。 有两个单独的部分。 一个是具有 BQ25883、TUSB320和 MSP430的充电器。 连接 Type-C 端口后、TUSB320会将其识别为适配器或器件、将信息发送到 MCU、然后 MCU 会向 BQ25883发出充电或放电命令。 第二个是 具有 BQ28Z610的电池组、它通过连接器连接到充电部件。 连接后、MCU 通过 I2C 从 BQ28Z610读取电池组电量监测计