This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:从 PoE 到18V 的非隔离式直流/直流转换器(即反激式转换器是唯一的方法吗?)

Guru**** 2581425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, TPS23750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957029/tps23730-non-isolated-dc-dc-converter-to-18v-from-poe-i-e-is-flyback-the-only-way

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件: TPS23750

TI 团队、  

我们被要求为客户更新 PoE (802.3bt 4类)音频放大器、我们正在寻找一种高度集成的解决方案、以最大限度地降低解决方案总体积。 我注意到、包含直流/直流控制器的 PoE PD 控制器都显示在传统的反激式拓扑中。 由于我们在系统中的其他位置具有隔离功能(Molex MagJack)、因此我们不需要反激式拓扑提供的隔离。 是否可以使用集成式直流/直流控制器来运行传统降压转换器? 我们需要生成18V 电压轨、以这种方式使用该器件应能减小解决方案的总尺寸。 如果您知道我们可以查看的应用手册或参考设计、那将会很好。

提前感谢您的帮助!
Cody


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody、

    是的、TPS23730可用于降压应用。  

    目前、我们在该拓扑中没有任何参考设计。  
    但是、您可以查看我们在降压应用中的一些其他 PoE_PD + DCDC 控制器、以帮助您快速入门。

    以下链接是 TPS23750的12降压转换器。  

      

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    非常感谢您的快速且有帮助的回复。 是的、这正是我要找的!

    将标记为 Resolved。

    Cody