This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:可选输入电路限制

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908036/tps63020-optional-input-cirrent-limiting

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件:TPS63900

我们的应用需要使用锂二氯化物电池进行升压、该电池具有70mA 的最大电流输出。  , 但也可以将其连接到 LiPo Pack,因此我们需要以某种方式启用/禁用输入电流限制。

它们的任何类似器件都可以通过添加额外器件来限制电流来实现这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请查看 TPS63900。 它满足了要求。