Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, CSD25402Q3A
主题中讨论的其他器件: CSD25402Q3A
您好!
请告诉我/BATDRV 引脚的驱动能力以及与考虑中的 FET 的兼容性。
输入电压为19V、系统电压为16.8V、使用的电池为4节锂离子电池。
客户正在考虑使用以下 FET。
・TPCA8120
・RS1E260ATTB
1。
数据表具有以下说明。
但是、无法确定是否可以驱动上述 FET。
是否可以驱动上述 FET?
2.
如果/BATDRV 执行最大输出操作、BA25703A 是否有可能不稳定运行?
如果 PCH 栅极无法完全设置为高电平、BQ25703A 会发生什么情况?
请给我建议。
此致、
Yusuke