This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:我的首款 SMPS 设计、控制器和 FET#39达到高温、一般原理图审阅。 VIN=48-85V、Vout=12V、Iout=2A。

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5146-Q1, LM5164
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957202/lm5116-my-first-smps-design-controller-and-fet-s-reach-high-temperatures-general-schematic-review-vin-48-85v-vout-12v-iout-2a

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5146-Q1LM5164

你(们)好。

我目前正在设计一款基于 LM5116的直流/直流转换器、输出电压为12V、输入电压范围为48V - 85V (fsw=400kHz)。 此应用中的直流/直流转换器具有1A 的典型负载电流(但设计用于2A 的额定电流)。

我对此设计的组件选择及其热性能有一些疑问。

该转换器是小型逆变器 PCB 的一部分、铜平面的可用空间有限。 我已尽可能扩大铜平面的面积、但 LM5116 IC 和 MOSFET 在 Vin=85V、Vout=12V、Io=1A (无气流)时仍达到~80°C。

由于这是我第一次尝试设计基于 LM5116的直流/直流转换器、您有什么技巧和窍门来尝试降低器件的温度。

如果对我的组件选择和组件值有任何建议或一般改进、也将不胜感激。

在 WEBENCH 设计的启发下、我使用 LM5116数据表中的公式计算了大多数组件值。

我希望在设计中提供一些指导、其中一个方面是电感器的值。 根据数据表、我使用最小负载电流来计算电感器的最小值、但是、此设计上的最小负载电流大约为100mA (仅 MCU 和某些受电逻辑)、因此我选择了150uH 电感器。 我见过的其他参考设计以及 WEBENCH 设计使用的电感值要低得多、例如10或33uH。 是否适合使用值低得多的电感、对输出电压波形有何影响?

我附加了一个文件夹、其中包含原理图、物料清单、每个铜层的图像、示波器截图、热像和一个电子表格、我使用数据表方程计算组件值。

欢迎提出任何改进建议!

非常感谢、

 e2e.ti.com/.../LM5116_5F00_HELP_5F00_PACKAGE.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    请填写 LM5116 Excel 快速入门文件以获取有关组件选择的指导(您可以从产品文件夹下载该文件)。

    请注意、LM5146-Q1 100V 控制器的死区时间比 LM5116短、并且效率更高、尤其是在开关频率较高的情况下。 请参阅 LM5146-Q1 12V/8A/400kHz EVM 示例。 对于1-2A 设计、请注意开关损耗很容易占主导地位、尤其是在高输入电压下。

    您可能还需要查看我们的 LM5164 100V/1A 转换器(具有集成 FET)、因为这可提供更小的解决方案尺寸。

    此致、

    Tim