主题中讨论的其他器件: LM5146-Q1、 LM5164
你(们)好。
我目前正在设计一款基于 LM5116的直流/直流转换器、输出电压为12V、输入电压范围为48V - 85V (fsw=400kHz)。 此应用中的直流/直流转换器具有1A 的典型负载电流(但设计用于2A 的额定电流)。
我对此设计的组件选择及其热性能有一些疑问。
该转换器是小型逆变器 PCB 的一部分、铜平面的可用空间有限。 我已尽可能扩大铜平面的面积、但 LM5116 IC 和 MOSFET 在 Vin=85V、Vout=12V、Io=1A (无气流)时仍达到~80°C。
由于这是我第一次尝试设计基于 LM5116的直流/直流转换器、您有什么技巧和窍门来尝试降低器件的温度。
如果对我的组件选择和组件值有任何建议或一般改进、也将不胜感激。
在 WEBENCH 设计的启发下、我使用 LM5116数据表中的公式计算了大多数组件值。
我希望在设计中提供一些指导、其中一个方面是电感器的值。 根据数据表、我使用最小负载电流来计算电感器的最小值、但是、此设计上的最小负载电流大约为100mA (仅 MCU 和某些受电逻辑)、因此我选择了150uH 电感器。 我见过的其他参考设计以及 WEBENCH 设计使用的电感值要低得多、例如10或33uH。 是否适合使用值低得多的电感、对输出电压波形有何影响?
我附加了一个文件夹、其中包含原理图、物料清单、每个铜层的图像、示波器截图、热像和一个电子表格、我使用数据表方程计算组件值。
欢迎提出任何改进建议!
非常感谢、
本