This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:如何确定电芯电压感应电容值

Guru**** 2558170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906700/bq77915-how-to-determine-the-cell-voltage-sensing-capacitor-value

器件型号:BQ77915

您好!

我想了解确定电芯电压检测(VCX 引脚)滤波电容值所需的计算结果。 根据设计示例、电阻值 Rin 根据电荷锥形电流计算、但如何确定滤波电容器。

此外、具有内部电池平衡功能的滤波电容器的建议值在数据表中指定为1uF、具有外部电池平衡功能的电容器值在数据表中指定为0.1uF。 但是、具有内部电池平衡的设计示例设置为具有0.1微 F 的滤波电容器。 这是令人困惑的。

要求更详细地解释这一点。

此致、

Shivani Ghorpade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivani、

    平衡时、该部件将在平衡和测量之间进行占空比、以确定其他值是否安全以及平衡是否应停止。  请参阅 BQ77915数据表中的图6。   

    借助内部平衡、可以使用较高的内部平衡电流、请参阅数据表(Rini 和 Cini)中的限制和建议值、您会注意到这些值。  带有小电阻器的较大滤波电容器可提供33us 的简单时间常数(VC0)。  通过外部平衡、可在 IC 内部使用较低电流、请参阅(Rine 和 Cine)。  简单的时间常数为100us。  如果滤波器时间常数延长了很多、则滤波器在进行电压采样时仍将稳定、并且 OV 或 UV 以及平衡控制可能不会在预期的阈值发生。  当选择不同的电阻值来调节平衡电流时、计算时间常数并选择一个电容器来在所示的范围内提供时间常数。  务必进行测试以确认性能。

    。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否通过举例说明更多内容?

    谢谢你。

    此致、

    Shivani Ghorpade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能够解释滤波电容器 Cin 在设计示例中是如何计算为0.1uF 的、那将会更有帮助。

    此致、

    Shivani Ghorpade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivani、

    也许您决定在占空比之前、在4.2V 时需要大约20mA 的平衡电流。 因此、您需要4.2/.02 = 210欧姆的总电阻。  Rin x 2 + RBAL = 210、RBAL 典型值为12、因此您为 Rin 选择100 Ω。

    Rine x Cine = 1k x 0.1uF = 100us。  使用该时间常数并计算所选电阻的电容器:100us/100 ohm = 1uF。

    Rini x Cini = 33 x 1uF = 33us。  使用该时间常数并计算所选电阻的电容器:33us/100 ohm = 0.33uF。   

    因此、现在您有一个范围、这两个范围都是0.47uF 的常见值、还有一些其他可用的值。  您可以决定您已经在生产的其他地方使用了1 uF 电容器、并且为该构建增加的体积将使您获得更好的比率、因此您可以根据您的特定兴趣选择一个或另一个值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivani、

    我认为 BQ77915设计示例存在困惑。  在设计示例的表8中、列出了设计的 Rin 和 CIN 的 Rine 和 Cine 值。  在10.2.2.1步进1的后面部分、它讨论了如何将 Rin 选择为75欧姆、但不对 CIN 进行注释、使其保持在0.1uF。  这将使时间常数小于上述范围。  采样中的噪声可能比其他设计的噪声更大、但器件不应看到错误的样本、因为它可能具有较长的时间常量值。 当工艺高于100us/75 = 1.3uF 或33us/75 = 0.44uF 时、0.47或1uF 可能是更一致的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、它解决了我的许多未决问题。 但我在这里还有一个关于电池平衡电流的问题。

    正如您提到过的、您的示例中的电池平衡电流为20mA、在本例中、我们可以使用内部电池平衡。 但在本例中、我的电池组为10Ah、充电电流为0.5C、即5A。 因此、如果我考虑10%的终止电流、我的平衡电流应为500mA、这对于内部电池平衡和外部电池平衡 FET 而言是高电平。 如果有问题、请纠正我的理解。 该示例考虑了0.05C 的充电电流、该电流非常低。 这是可行的。

    此致、

    Shivani Ghorpade