This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302EVM:在断开输入欠载时对输入电压进行反向供电

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957142/bq25302evm-backpowering-of-input-voltage-when-disconnecting-input-under-load

器件型号:BQ25302EVM

在评估 BQ253032EVM 时、我们注意 到在充电时断开输入电压并在输出端消耗电阻负载时会出现一种奇怪的行为。

设置:未修改的 BQ253032EVM 板

  • VBUS:实验室电源电压为4.2V、电流限制为2A
  • 使用跳线 JP9将 ICHG 设置为1A
  • 半空锂离子电池(~3.6V)连接到 BAT 和 GND
  • 与电池并联的5 Ω 负载。

测试程序:

  1. 电池已连接
  2. VBUS 已连接
  3. STAT-LED 开始持续发光、可测量充电电流
  4. VBUS 已断开连接
  5. STAT-LED 继续发光、开关仍处于激活状态、VBus 和 PMID 稳定在~4V

即使向 VBus 或 PMID 施加负载、电压也保持在~4V。 仅短接 VBus 和 GND 会停止开关并关闭 STAT-LED。

当我们重复测试时、仅当未连接负载时才会观察到正常行为。

这不是数据表中描述的行为、因为器件在断开 VBUS 后仍尝试充电。

我们的理论是、内部开关与内部电源路径 MOSFET 和 VBus 处的电容器一起用作升压转换器、请参阅所附图像、以了解我们对电流流的最佳猜测。

您能否检查是否可以重现此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils、您好!

      我已通过 E2E 向您发送友谊请求。 我们可以离线讨论意外行为、因为我有一些后续问题。