This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27322-EP:VCC 低于最小规格时的输出状态?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27322-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907813/ucc27322-ep-output-status-with-vcc-below-min-spec

器件型号:UCC27322-EP

您好、是否为 VCC 定义了输出引脚状态、低于最小工作电压4.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    UCC27322-EP 定义为4.5V < VCC < 15V 轨到轨运行。  

    在建议的工作条件之外使用驱动器 IC 可能会影响驱动器的开关行为和/或性能。  

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 我的问题是、当 Vcc 小于4.5时、输出是浮动还是在加电或断电期间处于什么状态? 希望它具有欠压锁定功能、但情况似乎并非如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我检查了数据表、它没有 UVLO 保护块。  

    但是、数据表中的图23 -图26将为您提供有关 VDD 上电和断电期间发生的情况的大量线索。

    此致、

    Wei